欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

旋转→直线转换机构5(运动转换机构的治具要素)

  • 2022.04.19 15:24:39
  • 米思米
  • 6457

    旋转→直线转换机构中的典型机械元素包括凸轮。下面为各位介绍凸轮的应用案例。

  凸轮的优越特征如下所示。

1.    在传递凸轮轨迹的输出端,可以实现任意速度、加速度、跃动等运动特性。

2.    可以通过与连杆机构组合,以简单的结构实现紧凑、轻量和高刚性的机构。

3.    由于可以对多个动作进行叠加控制,因此可以缩短整体周期时间。

4.    高可靠性

  根据上述特征,在应用案例中,这一结构被应用于高速端子压装机的压装机构以及汽车发动机的进/排气阀的高速复杂正时控制(【照片1】)。【照片1】中设有防跳弹簧,通过连杆机构扩大板式凸轮的位移,从而保证高速响应。

旋转→直线转换机构5(运动转换机构的治具要素)

  相对于上述的用于良好运动控制的机械构件,作为“机械夹具的构件”的凸轮更多用作为将直线运动的位移转换为相对于旋转运动的力,并且可以一触式拆装夹具的辅助切换用机械构件等。
  【图1】是典型的利用板式凸轮与往复从动节的旋转→直线转换机构与一触式夹紧机构的图。

应用例

■1.一触式手柄操作的夹紧机构

旋转→直线转换机构5(运动转换机构的治具要素)

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities